This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1821:ADC 输入阻断电容器大小

Guru**** 2640445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1314045/pcm1821-adc-input-blocking-capacitor-size

器件型号:PCM1821

在 PCM1821设计中、我们使用单端信号输入、 是否可以在 IN1P 和 IN1N 之间使用不同的电容值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在这2个引脚上使用不同的电容。

    在 INxP C>1/2*3.14*Fmin*Zin 上  ,Fmin 是需要通过滤波器的最小音频频率。

    在 INxM 线路上、电容器为旁路、通常会针对系统中的任何噪声将引脚置于低阻抗状态。

    X=1/2*3.14*Fnoise*c。

    较大的 C 有助于产生更有效的噪声旁路,即使在低频时也是如此。