This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1314033/tlv320adc3140-question

器件型号:TLV320ADC3140

各位专家、您好!

客户的问题如下。 你能回答一下吗?
1. 在 CH1_INTYP 客户可以配置的麦克风输入和线路输入之间有什么区别?
2.客户是否可以向禁用的通道输入信号? (通过 IN_CH_EN 寄存器禁用通道。) 如果需要、可以接受多大的电压范围? 额定电压是否可接受?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的藤原生:

    1.区别在于 MIC 信号电平比线路输入要软得多、因此麦克风通常需要前置放大器或增益放大器才能将其升至线路电平。 在 TLV320ADC3140的情况下、当配置了麦克风输入或线路输入时、性能和音频信号的附加影响没有区别。 此选择可能会告知器件输入是模拟输入而不是数字输入、因为该引脚还用作 GPIO。

    2. 在这种情况下提供模拟信号不会损坏设备。 但是、请注意不要超过模拟和数字输入电压额定值:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devon-San:

    客户将在 TLV320ADC3140的前面配备前置放大器。 客户应设置麦克风或线路、建议使用哪一个? 客户想了解为什么有麦克风/线路设置寄存器。

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户设置麦克风输入还是线路输入没有区别。

    此致、