This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111:在 AGC 中设置起音和衰减时间

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1314433/tlv320aic3111-setting-attack-and-decay-time-in-agc

器件型号:TLV320AIC3111

您好!

我正在尝试在 TLV320AIC3111上设置 AGC。 我正在看 SLAA446应用手册中有关其设置的示例。 1.4第2节中的示例(请参阅下文)说明、他们要求将起音时间设置为20ms、将衰减时间设置为500ms。

但示例中的 I2C 写入表明、起音时间设置为0x08、衰减时间设置为0x32。 起音时间和衰减时间寄存器的数据表与这些示例不匹配(见下文)。 根据寄存器信息、将起音时间寄存器设置为0x08会将起音时间设置为3 *(32/fs)、对于44.1kHz 的采样率、起音时间为2.2ms。 将衰减时间寄存器设置为0x32会将衰减时间设置为13 *(512/fs)* 4、对于44.1kHz 的采样率、该值为600ms。

有什么我失踪的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用数据表中的说明、我认为其他器件可能会出错。

    此致。