This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:VDD 为振荡器供电

Guru**** 2778375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1314410/pcm2912a-vdd-to-power-oscillator

器件型号:PCM2912A

由于冲击要求、我们无法使用晶体。

VDD 输出是否可用于为4.5mA MEMS 振荡器供电?

如果未使用 MIC (VIN)、该引脚应该保持悬空或连接至某个电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VDD 是数字电源的输入引脚、而不是输出引脚。

    如果不使用 VIN、则应使用0.47uF 的电容器将其连接到 GND、以防止噪声耦合到电路中。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表显示 VDD 是"内部生成的电源电压"。

    希望避免为振荡器添加 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、那些都是由 Vbus 生成的内部电源。 但是、我不会使用这些 电压为其他器件供电、因为它们不是设计为具有这样的负载。 如果您想充分利用现有电源、则可以使用 VBUS。

    此致、
    J·麦克弗森