This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:DRV2700EVM-HV500压电式控制台波形构建器问题。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1315762/drv2700evm-hv500-drv2700evm-hv500-piezo-control-console-wavebuilder-question

器件型号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他器件: DRV2700

大家好、我是全贤珉。

我正在使用 DRV2700EVM-HV500来驱动压电式传动器。

我想要的是使用 DRV2700EVM-HV500时0~158V 交流正弦波输出为0~200Hz。

因此、我发现我可以通过压电式控制台中的 WaveBuilder 轻松生成正弦波。

但我不知道如何制作100Hz 正弦波。

下图显示了正弦波。 我刚刚单击"正弦"以生成正弦波、阶跃之间的时间(MS)在10Hz 时为1。

但是、除了直接向文本框中添加点之外、是否有其他方法可以创建100Hz 正弦波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如何更改"增益"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用波形构建器可以获得的最高频率是步进之间的最小时间、即1ms。 这是驱动该波形的 MSP430的限制、而不是 DRV2700。 在反激式配置中、您更改反馈网络(EVM 上的 SW3和 SW4)以更改输出电压。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特