This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3100D2-Q1:输入采样率>=192kHz

Guru**** 2456160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3100D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1315082/tpa3100d2-q1-input-sample-rates-192khz

器件型号:TPA3100D2-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA3100D2

您好、支持团队

我们的熟料需要放大器扬声器符合以下规格:

  1. 10W 和20W 效率>90%(4欧姆)
  2. 输入采样率>= 192kHz
  3. 仅 Vin 至 PVDD、DVDD 无需外部电源  
  4. 适用于汽车级

TPA3100D2能否满足客户端规范? 还是建议其他器件?

如果有、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯