This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:H 类查询

Guru**** 2456160 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1315584/tas6584-q1-class-h-inquiry

器件型号:TAS6584-Q1

大家好、

客户正在使用采用 H 类的 TAS6584-Q1。

在 H 类测试期间;它们分别播放 CH1-CH4的音乐、CH1、CH2可以正常使 H 类工作;CH3、CH4无法使 H 类工作。

它们的电源为18V~45V BOOST;当分别向 ch3或 Ch4播放音乐时、PVDD 电压保持在18V。  

我认为 H 类应该能够在每个通道上正常工作。 您能帮助检查客户的问题吗?

如果有任何不明确的地方、请告诉我。

谢谢、此致、

将会