This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:具有后置滤波器反馈的噼啪声

Guru**** 2517730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1315297/tpa3255-pop-sound-with-post-filter-feedback

器件型号:TPA3255

您好,

一位客户根据本应用手册使用了后置滤波器反馈电路:https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slaa788a/slaa788a.pdf

他发现它会出现 POP 声音时,将 L 改为 H 或 H 改为 L,如何防止 POP 声音?

他将  C_start 更改为1uF、这没有任何改进。

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯林

    弹出问题可能来自可能的原因。

    如果调整 C_START 不起作用、您还能否检查 LC 滤波器差值是否过大、使 OUTP 和 OUTm 不匹配。

    塔克

    杰西