This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:TAS2X63EVM:扬声器输出中无音频

Guru**** 2455950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1316735/re-tas2x63evm-no-audio-in-speaker-output

伊万·希

我有同样的问题、我们是否在这里找到了答案? 或者如何解决呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    很遗憾、我无法判断前一位用户是否能够获得第二块电路板进行测试。

    • 您是否尝试过使用不同的 PC?
    • 尝试 播放音频时是否会出现相同的"TDM 时钟错误"?
    • 您是否使用了 PPC3的默认值? 请确保您使用的 PPC3的正确版本、此器件有单独的 WCSP 和 QFN 封装版本。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万·希

    实际上、我们没有尝试在不同的计算机上使用、也没有得到相同的 TDM 时钟错误、但它没有播放任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    请允许我将这个问题分成新话题、以便更好地跟进。

    您能在测试完成后分享 IRQ 捕获吗? 我想再次检查是否触发了任何错误标志。
    您可以在此处重复相同的过程:

    • 将 EVM 连接到 USB 和5V 电源。
    • 加电5V、这应该会打开 D1和 D2 LED。
    • 打开 PPC3和 TAS2563QFN 插件。
    • 转到"设备控制"。
    • 从右上角下拉列表中的"Tuning Mode"更改为"ROM Mode "。
    • 单击"Apply"(应用)。
    • 点击弹出窗口中的"IRQ"、然后点击"Read"。
    • 尝试通过媒体播放器或 Web 浏览器等任何其他软件播放音频。
    • 返回 PPC3并重复执行"IRQ"过程、比较活动标志、请分享以再次检查是否检测到任何错误。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    顺便说一下、刚刚注意到有一个单独的主题: TAS2563:客户无法从 EVM 听到音频-音频-内部论坛-音频-内部- TI E2E 支持论坛

    请仅跟进其中一个主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师