This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206:耳机检测导致耳机中出现~2KHz 的吱吱声

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1315600/tlv320aic3206-headset-detection-causing-2khz-squeal-in-headphones

器件型号:TLV320AIC3206

大家好、我在嵌入式 Linux 系统中使用 aic3206。 当我启用头戴式耳机检测时、MICBIAS 引脚由一个大约高15微秒、低500微秒的低占空比波形驱动。

另一个 e2e 问题中、我搜集到 aic3206中的耳机检测功能与 aic3101系列类似。 请参阅链接的应用手册、图16。 脉冲方案显示的波形与我在上面测量的波形类似。

只要启用了耳机检测功能、我的耳机就会在不到2kHz 时连续发出吱吱声。  有些耳机比其他耳机更糟糕、但我试过的所有耳机至少都能听到微弱的声音。 是否有改进此行为的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是具有外部微偏置的耳机检测方案、您可以使用器件微偏置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该澄清一点、我不是使用外部电压基准来偏置麦克风;我是使用编解码器的 MICBIAS 引脚偏置麦克风。 下面是我的原理图的相关部分:

     

    (是的、我已经注意到 INTMIC_N/INTIC_P 的直流阻断电容器放置在错误的位置。 我目前担心电路的 MICBIAS/ MICDET/IN3_L/SLEEVE 部分。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的耳机是无电容的、根据 apps.note 的图11、您可以使用其他路径绕过 det_pulse 方案、如下所示。

    此致。