This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:输出电容器开路故障

Guru**** 2455990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1314048/tas6584-q1-output-capacitor-open-failure

器件型号:TAS6584-Q1

大家好、

您能否建议 LC 滤波器的电容器是否开路/短路失败、  

TAS6584能否检测到它?

过流或负载诊断应检测短路故障、但是否可以检测开路故障?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辻县

    我们没有方法来检测 LC 电容器开路。  如果短路、器件将发生过流事件。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg-San:

    到底有没有办法通过检查 THD、噪声或任何可测量的参数来检测开路故障。

    我希望在生产线上进行检测、以检查是否存在组装故障。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,辻山

     THD 和频率响应应该都有一些差异、但可能不容易定义阈值。 使用交流负载诊断还应该可以找到一些差异、具体取决于扬声器类型。