This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:如何将频率精调到±10kHz

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1315848/tpa3131d2-how-to-fine-tuning-frequency-to-10-khz

器件型号:TPA3131D2

TI 人很好

我的客户在项目中使用 TPA3131D2。 直到现在,他们完成了 PCB 制造。

AM0 AM1 AM2全部连接到 GND、从而设置 Fsw = 400kHz。

但客户会发现400KHz 的 HD5会影响系统性能。

我们是否有解决方案可以帮助客户在不改变 PCB 的情况下将频率微调到±10kHz。

非常感谢。

Br

托尼·刘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者我们是否有可降低 EMI 的解决方案? 如果解决了 EMI 问题、就不需要更换 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好玉溪

      恐怕不更改 PCB 就无法更改 PWM 频率。 关于 EMI 问题、它只是我们遇到的400kHz 点问题吗? 如果是、我们可以考虑使用较大的 LC 滤波器值来降低该值。