This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:用于提高输出功率的肖特基二极管

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1314677/tas6584-q1-schottky-diodes-to-improve-output-power

器件型号:TAS6584-Q1

您好、TI 团队:

我们想在 BTL 4通道100W 4欧姆负载下使用 TAS6584-Q1。 建议在通道的输出级使用肖特基二极管。 为此、建议使用哪些肖特基二极管?

此致、
E·莱姆尼茨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emanuel、

    对于此功率级别和 BTL 运行、不需要肖特基二极管。  您可以根据需要添加它们。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg:

    谢谢! 在早期采样阶段、我们将首先使用肖特基二极管、然后在不需要时将其移除。 是否可以在此处针对要使用的肖特基二极管提出直接建议?  

    此致

    E·莱姆尼茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Emanuel

      我们可以使用 B250A-13-F。