This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:我可以通过将蓝牙芯片与 TAS5806MD 连接来使用 DRC 吗?

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1315128/tas5806md-can-i-use-drc-by-connecting-bluetooth-chip-with-tas5806md

器件型号:TAS5806MD

你好。

我想使用蓝牙芯片和 TAS5806MD 制作产品。

I2C 连接到上述2个产品 EVKIT 以检查声音运动。

此外、我们还拥有 PurePath 电路板、因此我们知道可单独通过 PPC3来实现 DRC 控制。

与 PPC3 DRC 类似、我想通过连接蓝牙芯片和 TAS5806MD 来使用 DRC。

但是、如果您查看数据表、会发现没有 DRC 的寄存器。
我不知道输入什么值才能使用 DRC。

我知道可以从 PPC3中提取头文件。
我不知道如何单独使用头文件。

除非是 PPC3、否则无法使用 DRC 功能吗?

希望你能帮我。

e2e.ti.com/.../240119_5F00_DRC_2B00_RESISTOR_5F00_TUNING.xlsxAttached 是头文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已阅读了用户指南的流程、供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ju

    您是说您想通过蓝牙配置 DRC 吗?

    我想如果您可以通过蓝牙向 Amp 发送 i2c 命令、则可以使用 BT 配置 DRC。

    如果您只想了解 DRC 的代码、可以按照以下步骤操作:

    使用 i2c 日志获取配置数据。 然后、您可以将脚本交付给放大器。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse Ji
    感谢您的回答。
    我明白提取 i2c 日志数据的含义。
    我不知道如何将提取的 i2clog 数据用于蓝牙 IC。
    数据表没有用于 DRC 的单独寄存器。
    您能解释一下如何使用它吗?
    我将等待回复。

    -ju -

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ju

    我不太理解您的问题。

    DRC 设置只需要具有 i2c 传输功能的芯片。

    我们不熟悉 BT IC、为什么 DRC 需要为 BT IC 单独使用寄存器?

    您能详细描述一下您想要实现什么功能吗?

    塔克

    杰西