This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:通过 PCM9211的 S/PDIF 和 TOSLINK

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1315634/pcm9211-s-pdif-and-toslink-via-pcm9211

器件型号:PCM9211

您好!

我们必须通过模拟音频处理来自 S/PDIF 或 TOSLINK 的数字数据以及通过模拟音频提供的独立路径、如下面的框图所示。

我查看的是 PCM9211数据表似乎可以处理全部三种类型。 请澄清以下问题;

PCM9211具有"主输出端口"、可用于通过 AUXIN、DIR 或 ADC (用于直接模拟音频)选择输入路径。  我们希望使用主输出端口并将 I2S 传递到编解码器。 我需要知道该端口将如何选择输入数据。 根据数据表、它是否已锁定取决于 DIR。 基于 DIR 锁定、主输出端口将通过 DIR 源或 ADC 输出路由数据。 请告诉我、如果有数据通过 ADC 输入或 S/PDIF 发送、我们是否可以选择主输出端口的输入源?  

2.我们有来自 TOSLINK 的单个输入源,还有一个来自 S/PDIF 输入。 PCM9211具有光学 S/PDIF 输入、因此我假设我们可以将其用于 TOSLINK 输入。 请确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,穆罕默德

    全部三个输出都具有独立的多路复用器、可以在 AUXIN、DIR 或 ADC 之间进行选择。 请参阅 数据表(第98页)中的主输出端口源设置寄存器(地址= 6Bh)

    PCM9211具有光纤 S/PDIF 输入、因此   用于 TOSLINK 输入时不会出现任何问题。  

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Arash 确认我们可以通过主输出端口控制进入输出的输入源。  

    一个附带问题、您能否确认我们是否有来自编解码器的音频、假设 L 和 R 输出以及2个同时工作的独立音频放大器。 如果我们将 L 和 R 的输入馈送到2个单独的音频放大器、是否可以? 我们希望通过其自己的音频放大器发送到2条不同路径。  

    此致、

    Muhammad Awais