This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AICBUREPATH_Studio:两个不同的采样率

Guru**** 2456160 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1315484/aicpurepath_studio-two-different-sample-rates

器件型号:AICBUREPATH_STUDIO

您好!

我正在使用 PurePath Studio 来设置 TLV320AIC3262上的 miniDSP。 我的设置包括在 DAC 上有一个扬声器、在 ADC 上有两个麦克风。 我需要使用降噪滤波器和麦克风波束形成器在麦克风上进行噪声过滤。 理想情况下、我的扬声器能够使用 SRS WowHD 模块播放各种声音。 下面是我的流程:

在尝试执行此流程时出现问题。 噪声过滤块(降噪滤波器和波束形成器)仅在8kHz 采样率下工作(请参阅下面的降噪滤波器帮助页面)。 然而、SRS WowHD 模块只以32kHz 或更高的采样率构建(有关尝试构建具有8kHz 采样率的 SRS WowHD 的输出、请参见下文)。

我的问题是、能否在 PurePath Studio 中以不同的采样率运行 ADC 和 DAC? 我知道、我可以将时钟分频器值设置为时钟配置寄存器中的不同值、从而将 ADC FS 设置为8kHz、将 DAC FS 设置为48kHz。 但是、我不明白如何在 PurePath Studio 中获得采样率、从而使 miniDSP_A 的采样率为8kHz、miniDSP_D 的采样率为48kHz。

谢谢。

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    在 ASI 总线内、ADC 和 DAC 的速率不能不同。 不过、AIC3262有3条 ASI 总线、您可以独立配置速率。

    此致。