This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:VCCCI 输入

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1316875/pcm2906c-vccci-input

器件型号:PCM2906C

您好!

我们的客户设计了下图所示的电路、制作了一个原型板并进行了评估。
在通过从 PC (USB)施加5V 电压来运行时、PCM2906C 会产生异常热量。
(虽然我没有具体测量它,它在一个水平,你不能用你的手指接触它很长一段时间。
(流经电路板的电流为几十 mA。)


未考虑肖特基二极管引起的压降。
从外部施加到 VCCCI 的电压设置为3.3V (由于二极管压降、低于 PCM2906C 内部产生的3.3V)。
我怀疑这是其中一个原因,但可能是什么原因的异常发热?

正常工作时、根据数据表、Δ θJA = 64.5 °C/W。
Ø ΔT =64.5 x 18.06℃
因此、我认为该器件不会产生太多热量。

此 致、
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步调查发现、模拟输入电压超过了额定值。
    由此给您带来的不便、我们深表歉意。