This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240Q1EVM-PDK:有关 EVM 板的一些问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6240Q1EVM-PDK, PCM6240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1315843/pcm6240q1evm-pdk-some-questions-regarding-the-evm-board

器件型号:PCM6240Q1EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: PCM6240-Q1

大家好、团队成员:

我在 TI 网站上找到了有关 PCM6240Q1EVM-PDK 板的信息、但我想澄清一点。

(1) PCM6240Q1EVM-PDK 是否包含两个电路板、即 AC-MB 和 PCM6240Q1EVM?

(2)如果我只需要使用线路输入而不需要 PPC3、USB 输入和光学输入、我可以专门使用 PCM6240Q1EVM 吗?

(3) ADC (PCM6240-Q1)是否将其数字输出路由到 PCM6240Q1EVM 上的数字测试点?

(4)是否有其他测试点用于获取 ADC 的数字输出?