This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:如何根据输出代码计算输出电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1316031/pcm1803a-how-to-calculate-output-voltage-from-output-code

器件型号:PCM1803A

TI 人很好

如何根据输出代码计算输出电压。

I 使用(输出/(2^23))* 3.3V

它不工作。

您是否知道正确的公式?

非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该在几个小时内回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是在数据表上找到它。

    谢谢。

    PCM1803A 的理论精度是多少?  多少±LSB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 的动态范围为103db

    ADC 能够拾取的最小信号是  

    -103=20*log(Vmin/3)

    Vmin 为21uv

    理论动态范围=6.02*N 大约

    N=103/6.02

    N = 17

    最小 Sig-3/2^17=22uv -LSB