This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:需要一些问题来帮助进行测试

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1316389/tpa3255-some-question-need-to-help-for-test

器件型号:TPA3255

尊敬的:

  客户在测试后有一些问题、测试结果显示为文字附件。

e2e.ti.com/.../TPA3255-test.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、对于音频电路、我们仅考虑频率低于20kHz 的信号、对于人耳无法听见 频率超过20kHz 的信号。

    通常、我们测试 THD 时使用 AES17 (20kHz)、这可过滤掉超过20kHz 的信号。

    无需使用其他滤波器在450kHz 下过滤交流谐波。

    最好使用 Audio Precision 为输出测试 THD、以查看是否存在任何问题。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    关于您的问题:

    问题1:如果需要达到标称谐波指数、则需要额外的滤波电路来过滤450kHz/900mVpp 的交流谐波。

    是的、数据表中测试的结果使用 AP 的滤波器。 目的是滤除 20kHz 以上的谐波。

    问题2:我如果确实需要滤波器电路、是否有合理的滤波器电路推荐用于电阻负载(例如通过 T 型滤波增加电感或多级 LC 滤波)?

    您可以参考以下链接。

    AUX-0025 / 0040 / 0100开关放大器测量滤波器-音频精度(ap.com)

    我们建议使用 AP 进行测试。

    Br.

    魏秋。