This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:请求寄存器设置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MD, TAS5806M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1316311/tas5806md-inquiry-for-register-setting

器件型号:TAS5806MD
主题中讨论的其他器件: TAS5806M

大家好、TI 支持团队

我收到了客户的询问。

1. TAS5806MD 是否可以使用下面的 DSP 存储器寄存器?

我是否需要 EEPROM 或闪存等外部存储设备才能使用它?

2.如果 DSP 存储器内置在 TAS5806MD 中并且可以在没有单独的外部存储设备的情况下使用,如何使用 DSP 存储器寄存器?

信号接口为 I2S。

我是否可以按以下顺序写入:从器件地址+子地址+页值+值?

TAS5806MD 的 DSP 存储器映射的默认值是否与文档"TAS5806M_Process Flows.pdf"中列出的 DSP 存储器映射的默认值相同?

(寄存器数量太大、因此我们只处理有变化的代码)

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MJ

    TAS5806MD 具有内部存储器、可使用 I2C 来设置该值。  

    写订单应为: 从地址+子地址+ 值、请查看数据表9.5.2。  

    TAS5806MD 的 DSP 存储器映射的默认值是否与文档"TAS5806M_Process Flows.pdf"中列出的 DSP 存储器映射的默认值相同?

    (寄存器数量太大、因此我们只处理有变化的代码)

    [/报价]

    默认值为"列出的流程文档"。 建议使用 PPC3软件生成正确的脚本。