This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828MEVM:无法更改左右扬声器通道

Guru**** 2924800 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825PEVM, TAS5825P, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1315887/tas5828mevm-unable-to-change-the-left-and-right-speaker-channel

器件型号:TAS5828MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825PTAS5825M、TAS5825PEVM

TI 人很好

客户使用我们的 TAS5828通过我们的软件更改左侧和右侧。

来自

但该设置不起作用。

您能帮助找到解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼

    您能告诉我您在使用哪个流程吗?

    我将检查它。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

    您能帮我在 EVM 板上检查一下吗?

    感谢 youe2e.ti.com/.../20230225_2D00_ok.ppc3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony

    您使用的 ppc3文件属于 TAS5825P、而不是 tas5828。

    您能否与我共享 tas5828 ppc3文件?

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,客户实际上使用了 TAS5825P。

    您能帮助我检查此  ppc3文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    因此、客户的问题发生在 tas5825p 或 tas5828。

    如果客户将 tas5828与 tas5825p GUI 配合使用、那么原因是会出现问题。

    请让客户更改为使用 tas5828 GUI。

    这2个器件的寄存器并不相同。

    它们无法使用相同的 GUI。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户使用 tas5825芯片并使用 tas5825EVM 软件。 我在 tas5828p 论坛中犯了一个错误、把这个问题放在了 tas5828p 论坛中。

    那么 tas5825p 和 tas5825M 可以在同一软件中控制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与客户确认他们使用了 tas5825p 和 tas5825PEVM 软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    让我们通过电子邮件进行讨论。

    此致、

    邓尼·彭