This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2-Q1:功率限制

Guru**** 2786845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1314091/tpa3118d2-q1-power-limit

器件型号:TPA3118D2-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA3118D2

您好!

我想查看表3。 功率限制。 输出电压应为(Vrms)或(Vpeak-to-peak)。

我们测量电路板上的 R 值、发现 Vout (Vpeak-peak)变化如下表所示、但 Vrms=~ 6.x。

这是正常的吗?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

      数据表似乎有一些问题。 如果使用差分输出进行测试、则应为峰值电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    它有 TPA3118D2数据表的修订计划? 谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

      我会注意到团队做出了更改。 可能较旧的器件会具有更长的变革周期。