This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:使用3个麦克风。 AIC3254..

Guru**** 2455850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1316354/tlv320aic3254-use-3-mic-in-aic3254

器件型号:TLV320AIC3254

大家好、

我的客户希望总共使用3个麦克风。 并且发现了一些问题。  

工作模式如下所示。

1.没有外部 Mic3. 即内部 MIC1。 和 Mic2均处于开启状态。

2.一旦外部 Mic3. 插件、需要关闭内部 MIC1和 MIC2

但是、当存在 Mic3时、它们无法关闭所有3个麦克风的 MIC1和 Mic2。 就能听到声音。

在这种情况下可以关闭 BTW、Mic3。

请帮助检查这是设置问题还是硬件限制。

谢谢。

下面是代码:

//内部麦克风
AUD_i2c_write (0x00、0x01);//转到第1页
AUD_i2c_write (0x33、0x68);//麦克风偏置已启用、源= LDO_IN、2.5V
AUD_i2c_write (0x34、0x10);// 52:左侧 MICPGA 正端子输入路由配置寄存器、IN2L 通过10k 电阻路由到左侧 MICPGA
AUD_i2c_write (0x36、0x10);// 54:左 MICPGA 负端子输入路由配置寄存器、IN2R 连接到左 MICPGA、电阻为10k
AUD_i2c_write (0x37、0x40);// 55:右侧 MICPGA 正端子输入路由配置寄存器、IN1R 通过10k 电阻路由到右侧 MICPGA
AUD_i2c_write (0x39、0x10);// 57:右侧 MICPGA 负端子输入路由配置寄存器、IN1L 连接到具有10k 电阻的右侧 MICPGA
AUD_i2c_write (0x3A、0xF0);//浮点输入配置寄存器

//外部麦克风
AUD_i2c_write (0x00、0x01);//转到第1页
AUD_i2c_write (0x33、0x68);//麦克风偏置已启用、源= LDO_IN、2.5V
AUD_i2c_write (0x34、0x04);// 52:左 MICPGA 正端子输入路由配置寄存器、IN3L 通过10k 电阻路由到左 MICPGA
AUD_i2c_write (0x36、0x04);// 54:左 MICPGA 负端子输入路由配置寄存器、IN3R 连接到 具有10k 电阻的左 MICPGA
AUD_i2c_write (0x37、0x04);// 55:右侧 MICPGA 正端子输入路由配置寄存器、IN3R 连接到具有10k 电阻的右侧 MICPGA
AUD_i2c_write (0x39、0x04);// 57:右侧 MICPGA 负端子输入路由配置寄存器、IN3L 连接到具有10k 电阻的右侧 MICPGA
AUD_i2c_write (0x3A、0x0C);//浮点输入配置寄存器

和原理图:

e2e.ti.com/.../AUDIO-CODEC_2D00_TLV320AIC3254_5F00_230322_5F00_1456.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设置看起来不错、您可以将寄存器0x3A 保留为其默认值0x00、因为所有输入都路由到端子。

    使用 IN3时、根据上述设置、IN1和 IN2均已关闭。

    可能是由于这些麦克风极为靠近、信号会被另一个麦克风接收。

    对于此器件、输入通道的串扰非常高。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!  

    所以、您的意思是布局问题、实际上不是麦克风接近问题、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是从设置来看、MIC1和 MIC2的路径是关闭的、因此它不会从这些输入接收数据。

    它们实际拾取的可能是 由于这些麦克风放置得足够封闭、足以耦合到 mic3中。

    让他们在使用 MIC3时将其他2麦克风静音并检查。