This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:如何在 BCLK 频率用作主频率时进行设置

Guru**** 2505135 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1316891/tlv320aic3101-how-to-set-the-bclk-frequency-when-it-work-as-master

器件型号:TLV320AIC3101

大家好、

TLV320AIC3101的数据表中说明了在主模式下、BCLK 可以用32fs 或64fs 生成。 但我没有找到用于配置 BCLK 的寄存器。 您可以帮助解释如何在主模式下获取32fs BCLK 吗? 谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信你指的是下面的声明。 这是处于连续模式下的主器件、并提供了一个具有16位或32位数据宽度的示例。

    在连续模式下、仅生成传输音频数据所需的最少位时钟数。

    您在下面的寄存器9中配置了连续或256时钟模式。

    此致。