This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:PCM1794ADBR 频率响应问题

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A, NE5534, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1311885/pcm1794a-pcm1794adbr-frequency-response-issues

器件型号:PCM1794A
主题中讨论的其他器件: NE5534TINA-TI

e2e.ti.com/.../PCM1794ADBR-Frequency-Response-Issues.pptxPCM1794ADBR频率响应问题

您好、TI 团队!

我们正在采用 PCM1794A 新设计、测试音频输出频率响应高频衰减非常严重、芯片规格不匹配、附上我们的原理图设计、测试设置和测试结果、请帮忙分析并提供建议。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果大家有碰到这类问题,欢迎大家提供宝贵经验,感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC 是一款成熟的 DAC、并且经过验证的 IC。  似乎会在 更高频率下引入额外的极点。 我以前使用过此部件与不同的组件设置和配置 。  我随附了一份参考原理图、您可以参考该原理图。 这与数据表的图25和26中显示的示例原理图非常相似。 用户指南中还有一个类似的 I/V 原理图、您可以参考。 我建议使用 NE5534或等效于它的放大器来进行 I 至 V 的转换。   

    另一个建议是使用 TI TINA 并对原理图进行仿真、看看 电流到电压转换电路是如何引起这个问题的。 您可以从 TI 网站免费下载 TINA-TI、 以及用于 TINA 中放大器的精确模型。 只需使用电流源来模拟 DAC 输出。)

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、请告知我们 UA1可以使用哪种电源?
    我们的设计采用9V 单正电源、对于此类电源、您有什么好的设计建议吗?

    感谢回复,请告诉我们UA1的电源供电是怎样的?
    我们的设计是使用9V单正电源供电,这种供电方式您有好的设计建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、此部件为双电源供电:5 V 模拟 和3.3 V 数字。 您需要将电源从9伏降至5伏和3伏。 这可以使用 LDO 或降压 IC 来实现。 我个人用的是5V 电压、没用9V 电压。

    您可以发布有关 所需 LDO 或降压的新 E2E 问题 、以便相应的团队为您提供 所需的器件型号 或电源设计建议。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我的意思是我可以为 NE5534和 LT1028芯片使用单个+9V 电源吗?如果没有,请帮忙推荐±15V电源方案,谢谢!

    您好,我是说NE5534和LT1028这两个芯片的供电可以用单个 º+ 9V电源供电吗?如果不行,请帮忙推荐±15V的电源供电方案,谢谢!º

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的意思是 NE5534和 LT1028芯片可以使用单个+9V 电源吗? 如果没有、请帮助推荐±15V 电源解决方案、谢谢!

    您好,我是说NE5534和LT1028这两个芯片的供电可以用单个 º+ 9V电源供电吗?如果不行,请帮忙推荐±15V的电源供电方案,谢谢!º

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,看看   NE5534的数据表,它的最小 电源电压范围是+/-3V,所以   对于  NE5534来说9V 电源应该是合适的     ,事实上我们把这个 IC 用于我们的许多 DACs, 我 对 LT 芯片不熟悉,所以我 不能评论。

    有关 NE5534的具体问题,请在 e2e 上提出新问题 ,以便相应的 团队可以回答您。

    此致、

    阿拉什