This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:有关 TLV320AIC3104IRHBR 中耳机 MIC 集成的阐述

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1317673/tlv320aic3104-clarification-about-the-integration-about-earphone-mic-in-tlv320aic3104irhbr

器件型号:TLV320AIC3104

您好!

我们目前正在开发我们的定制电路板、其中整合了 TLV320AIC3104IRHBR 音频 IC。
请您提供有关 TLV320AIC3104IRHBR 是否支持将耳机麦克风集成为音频输入的信息吗? 有可能吗?

此致、

尼泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指耳机中的麦克风输入吗?

    您可以阅读数据表中与此相关的第10.3.11节。

    用于便携式音频和电话的 TLV320AIC3104低功耗立体声音频编解码器数据表(修订版 G)(TI.com)

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我想说明耳机是否用作麦克风输入。

    并说明我们是否 同时使用音频输入和音频输出与视频[例如:从发送器到接收器、反之亦然、就像我使用两个音频 IC 一样]。 由于我们在其他定制电路板中使用相同的音频 IC、但无法正常工作、请阐明或提供 我们应注意的任何具体注意事项或步骤、这些注意事项或步骤会有所帮助。

    此致、

    尼泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用此设备进行耳机检测、与配合使用、 编解码器的模拟输入将由耳机麦克风引脚提供、编解码器模拟输出将路由到耳机 HPL/HPR 引脚。 您需要确保音频插孔的连接与您的插头类型匹配。 它要么是 OMTP、要么是 CTIA。 如果类型错误、MIC 输入将接地。

    此致。