器件型号:AICBUREPATH_STUDIO
您好!
我一直在尝试使用 PurePath Studio 上的频谱分析仪模块来测量不同的声级。 我无法使它正常工作。 每当我向其中放入任何信号时、无论什么、我都会得到读数0x80。 我试图用一个音调发生器连接到频谱分析仪来创建一个极其简单的流程。 我仍然只得到0x80。 下面是一些屏幕截图和对我所做的工作的解释。
- 音调发生器设置为1kHz、振幅为0.5
- 我下载代码
- 我将音调发生器上的状态更改为运行
- 我打开存储器工具、将 Address 更改为0并且 miniDSP_D_Coef
- 每次我 PEEK 时、这个位总是会显示0x80。
流量

音调发生器属性

频谱分析仪属性

PEEK 窗口

I2C 读取窗口

版本窗口

每当我更改振幅时、它始终显示0x80。 有什么事我做错了吗?