This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:有关 TPA6304-Q1的问题

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1318559/tpa6304-q1-question-about-tpa6304-q1

器件型号:TPA6304-Q1

您好:

请帮助查看原理图! 谢谢!!!

e2e.ti.com/.../POC6125_2D00_TPA6304_2D00_Q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    由于 U1202仅使用2个通道、因此 C1209应为1uF。  

    R1226、R1227、R1230和 R1231未连接。   

    否则、原理图看起来很好。

    此致、
    S·格雷格