This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806M:有关 EEPROM 的查询

Guru**** 2888880 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1317962/tas5806m-inquiries-about-eeprom

器件型号:TAS5806M

你好。



我有一个关于 EEPROM 的问题。

来看看 TAS5806MEVM、可以看到如下图所示的 EEPROM 连接情况。

1. 能否将 DRC、EQ 等数据放在 EEPROM 中并加以拖动和使用?

2.在 PurePath 板方面,我们计划控制功率和体积的基本控制数据。

3. 是否可以按上述方式单独分发和使用数据?

我将等待回复。

谢谢你。

JU-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ju

    我们尚未使用过这样的 PurePath 板。 让我向我们的团队确认一下。

    您想要使用来自 PurePath 的 i2c 命令 send 来控制放大器吗?

    3.我不是很确定你要如何分离。

    通常、我们的客户可以按以下方式使用:

    1.initial 将带有初始脚本的放大器乘以 i2c。

    放大器正常工作后、客户可以刷写 i2c 命令、如音量控制、有时控制该命令。

    塔克

    杰西