This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104

Guru**** 2581415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1315849/tlv320aic3104-tlv320aic3104

器件型号:TLV320AIC3104

您好!

我们将 HPR_COM/HPL_COM 连接到 GND (请参见下面的原理图)。

连接耳机时、我们会面临器件过热的问题。

您能告诉我们错误的地方吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lev:

    我认为您的原理图不一定有任何问题、 您将什么插入 J2和 J5中? 标准耳机应该不会导致此问题、那么 MIC2的输入信号和额定值是多少。  麦克风的阻抗是多少?

    此外,如果您的耳机有 MIC 或 T/R/S 类型,您可以将 MIC2直接连接至音频插孔的引脚4,以消除所有 J5。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 TI 在 未使用时建议使用的 HPR_COM/HPL_COM 连接。

     

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lev:

    连接似乎没有问题、 客户将 耳机驱动器的共模设置 为 GND、就像音频插孔的 SLEEVE (引脚1)连接至 GND 一样。

    此外、本应用手册还介绍了不同的耳机输出配置。  TLV320AIC33和 TLV320AIC310x 系列的耳机检测

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当我们将标准加速器连接到 HP 端口(J2)时、我们发现了过热问题、在这种情况下、编解码器在很短的时间内达到93摄氏度(见所附图片)、当插孔在外面时、温度约为34摄氏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    扬声器负载是多少? 此外、您测量的驱动扬声器的电流是多少?