This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:TPA3113D2的 EMI 问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1314278/tpa3113d2-the-emi-issue-for-tpa3113d2

器件型号:TPA3113D2

您好!

关于使用 TPA3113D2的终端客户反馈存在 EMI 问题、下面介绍了该器件:

由于频率点接近63Kz 时过大、SPK_OUT 经过 LC 滤波后存在波形过冲和波形振铃、请建议如何解决贝氏问题、谢谢。

PCB 布局和原理图请参阅以下内容:

e2e.ti.com/.../S768_2D00_02_2D00_GX_2D00_RK3399PRO_2D00_231207_5F00_spk.rar

e2e.ti.com/.../0118.TPA3113.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们可首先确保该 EMC 噪声仅来自 TPA3113、可在 TPA3113关断的情况下进行测试并比较结果。

     如果是由 TPA3113造成的、可考虑在滤波器后添加 RC 缓冲器、阻值可以从68 Ω+1nF 开始、然后根据测试进行调整。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    由于我们的 PCB 空间有限、 电感选择8.2uH、所以请告知 LC 电路的电容、以及如何计算 LC 值范围、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     对于音频、LC 滤波器主要检查频率响应结果。 您可以 访问以下链接、使用该工具查看结果。 根据经验、通常1uF 左右是一个不错的选择。  

    https://www.ti.com/tool/LCFILTER-CALC-TOOL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    这对我们来说很好,感谢您的友好支持。