This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:具有噪声消除功能的听诊器

Guru**** 2770965 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254-Q1, INA849, TAC5112, TAC5211, OPA323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1316329/tac5112-stethoscope-with-noise-cancellation

器件型号:TAC5112
主题中讨论的其他器件:INA849、TLV320AIC3254-Q1、 TAC5211、OPA323

我们正在我们的听诊器中寻找噪声消除电路、其中使用了两个数字 MEMS 麦克风-一个用于检测心跳、另一个用于捕获环境噪声、这些噪声需要取消。 我们正在考虑将 TAC5112和 INA849用作前置放大器。 如有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TAC5112未随附 DSP、因此它不能执行任何算法。

    如果时间安排符合需求、我们可能会在年底或明年年初推出 DSP 版本。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解如何使用 TLV320AIC3254-Q1。 此库具有 DSP。 或者我们可以使用任何其他 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此类应用、此器件中的 miniDSP 资源不足。  

    我们建议将外部 DSP 与 AIC3254配合使用来实现此类应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我们可以使用软件滤波器并考虑使用 OPA323和 TAC5211组合。  

    请建议其他一些 IC 是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您 不需要消噪、那么 TAC521x 系列是具有出色性能的最新编解码器器件。

    您可以在此处的产品文件夹中找到更多信息。

    音频编解码器产品选择| TI.com

    此致。