This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:过流关断反应时间

Guru**** 2456530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1318825/tas6584-q1-overcurrent-shutdown-reaction-time

器件型号:TAS6584-Q1

大家好、

您能否告知从过流检测到输出变为关断 Hi-Z 需要多长时间?

数据表中对其进行了如下描述。 您能否建议硬短路情况和边际短路(应该是最长的时间段)情况?

关闭通道的时间因短路的严重程度而异
中断。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,辻山

    user4649885 说:
    关闭通道的时间取决于短路的严重程度
    条件[/报价]

    这有点令人困惑、但它是指外部短路情况。 对于软短路和硬短路发生、电流达到 OC 阈值需要不同的时间。 这一次很难定义。

    触发 OC 阈值后、内部处理时间将固定、我们通常需要50ns 的时间、从而使输出完全 Hi-Z。