This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:ESD 问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1313189/tas2505-esd-issue

器件型号:TAS2505

大家好、

我的客户在 ESD 测试期间使用音频放大器 TAS2505IRGER、音频播放停止、条件/结果如下

  1. 连续播放音频文件
  2. 外壳扬声器孔上的空气+/-15kV 放电
  3. 一旦发生放电、音频播放停止、无法恢复

随附 TAS2505IRGER 原理图。 您能否帮助我们了解一下 ESD 放电时可能会发生什么情况、以及是否有解决方案可以提高 ESD 性能?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailang,

    "无法恢复"是指器件已损坏且不能再工作? 或者必须重新初始化该器件?
    TAS2505不包括系统级 ESD 保护、因此依靠外部电路提供这种保护。

    关于原理图:

    • FB30和 FB31必须是放大器输出端的第一个元件、尽可能靠近 IC。 这些必须放置在 C228和 C229之前。
    • ESD 保护二极管应靠近扬声器连接器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivan Š,ć

    感谢您的评论。

    "无法恢复"意味着需要重新为系统供电、换句话说、需要重新初始化音频放大器。

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hailiang:

    已理解、如果您尝试进行上述有关元件放置的建议更改、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    客户想知道 如何 通过读取一些内部寄存器来检查 tas2505是否有音频输出? 您可以提供帮助吗?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailang,

    您可以轮询页1寄存器0x2D 位1、当该器件处于运行状态时、该位应设置为1、并且如果扬声器输出端发生过流事件、该位将自动变为0。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师