This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:为同步操作配置4个器件

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1318405/src4392-configuring-4-devices-for-sync-operation

器件型号:SRC4392

我目前有一款4 CS8422 SRC 的产品,现在已经过时了。 我希望将 All 4 CS8422替换为 SRC 4192。

当前配置是该产品 有4个 AES3输入和4个 AES 输出(CS8406) 、其中 AES3输入采样率(44.1到192k)转换为48或96 kHz。

 它还具有8个模拟 ADC 和 DAC。  ADC 和 Digitla 检测都馈送4个 DSP 芯片。  

第一个 CS8422充当 主器 件( MCLK、BCLK LRCLK ),所有其他设备充当从器件,包括 IO ,使所有内容同步。  

那么我用4 SRC4392复制设置该怎么做。 所有 SRC4392 都将 通过 I2S 编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    我们的 SRC 专家目前不在办公室。 他将在周二回答您的问题。

    感谢您的耐心等待、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我还有一个与此相关的问题。  当端口配置为具有源的主器件通过 SRC 进行 AES 输入且 AES 失去锁定时、端口仍会在无干扰的情况下输出 BCLK 和 LRCLK  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    我又回到办公室,明天再看看你的问题。 谢谢。

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、感谢您的耐心。

    SRC4392可执行您在上面描述的操作。 您还可以在数据表第26-30页中了解更多详细信息。 我在您的设置中看不到使用它的任何问题。

    关于您的第二个问题,虽然我还没有 在 AES 中使用它 ,我 认为 它将仍然输出 BCLK 和 LRCLK 没有毛刺脉冲。

    此致、

    阿拉什