This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110EVM:如何使用 TAS2110EVM 和 PPC3从 PC 播放音乐

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1319348/tas2110evm-how-to-play-music-from-pc-with-tas2110evm-and-ppc3

器件型号:TAS2110EVM

大家好!

我有一个 TAS2110EVM、一个扬声器和一个 PPC3正在工作。 我需要从 PC 播放一些音乐、但我找不到任何说明如何操作的文档。 打开 TAS2110EVM 应用程序后、我具有以下选项:"器件控制"、"寄存器映射"、"直接 I2C"和"终端系统集成"

在器件控制页面中、我可以正确读取 VBAT、采样率和温度、如果启用了"音调发生器"、我可以在每次器件通电时听到音调、因此我认为这只是一个软件设置

有人能帮我吗?

提前感谢

丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    访问"Device control"(设备控制)面板时、应该对器件进行初始化、然后只需点击右上角的"Power up"(上电)按钮即可。 您可以使用任何软件从 PC 播放音频、只需确保选择 EVM 作为默认音频输出设备即可。

    如果无法完成上述操作、请单击 IRQ 按钮、然后单击"读取"、请分享您在该处看到的项目的捕获。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Ivan,感谢你们的帮助,问题已经解决。