This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于测量音频质量的参数

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1320265/parameters-to-measure-audio-quality

大家好、

这是一个一般的音频问题、具有人类语音的目标频率范围。

我有以下系统,并试图改善输出音频质量.

我通过播放以下视频的频率扫描开始测试: https://www.youtube.com/watch?v=dU80Fagdy28

Matlab 脚本: e2e.ti.com/.../read_5F00_evaluate_5F00_PCM.m

设备的 PCM 输出: e2e.ti.com/.../pcm_5F00_data_5F00_sweep3.csv

MATLAB 生成的输出和逻辑块:

>>读_评价_PCM
---------------- 性能指标-------
信噪比(dB)---- 3.429719e+01
THD (百分比)---- 2.435858e+01

 

我想知道这是不是测量音频质量的正确方法?  

这些值是否合理?

谢谢。
托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    一些其他问题可以帮助我了解测试设置/过程/测量是否需要更改:

    应使用什么音频源(扬声器)来生成到麦克风的输入信号? 我们目前正在使用 iPhone 来生成麦克风的音调/扫描输入、但我们感到关切的是、扬声器的频率响应可能不是测试我们系统的最佳选择、并且可能会损害我们的结果。

    应使用哪种类型的音频来计算不同指标(SNR、THD、频率响应):音调/扫描? 例如、使用扫描与音调计算 THD 时有很大不同。

    是否有实用的方法来评估滤波级(抽取)的频率响应、而在不包含扬声器和麦克风固有的声频响应的情况下、我们正在考虑输入不同频率的"已知" PDM 信号? 您是否有办法帮助我们生成此结果? 什么是标准化/建议的滤波级性能评估方法?

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我看来、向 PDM 麦克风提供非开关输入可能会引起声源本身的放大器的影响。

    我建议使用某种 PDM 源来驱动系统输入。 我知道音频生成如由 Audio Precision 制造有这样的 PDM 源存在.

     扫描测量 SNR 和 THD 是 很好的测试。

    THDN 与振幅间的关系也是检查失真的良好测试。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcmd3180.pdf?ts = 1706810164807&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    请参阅可与 PDM 麦克风搭配使用的 TI ADC 数据表。 此处所示的测试可能用作