This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:无 USB 连接

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1319725/tlv320aic3120evm-u-no-usb-connection

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U

从 Windows PC 通过 USB 将 Pure Path 中的滤波器系数加载到 TLV320AIC3120EVM-U 中。 (在 Build 菜单中下载并运行)。 该模块当时正在通过音频、它 停止与 PC 通信、且模块上的黄色指示灯熄灭。 PC 现在报告未知 USB 设备(设备描述符请求失败)。

在此之前、评估模块工作正常。  仅在先前的下载和运行时出现异常、它抛出了更新模块固件以更正音频级别问题的请求。 更新失败、但更新失败后模块仍在工作。  对于此后续下载、我拒绝了固件更新。

我尝试了另一台 PC 与新安装的编解码器控制。 同样的问题。

模块上的电源电压正常。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开口销、

    请尝试本常见问题解答中概述的步骤

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773576/faq-tlv320aic-codecs-and-adcs-how-to-restart-revive-a-usb-audio-evm

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持。

    我发现该指令已经并尝试了。 很遗憾、在 SDA 和 SCL 短接的情况下重新启动 EVM 后、USB 连接会发生更改、但我无法让我的计算机接受下载中提供的 DFU 驱动程序。 在文章中有一些关于它是一个 Windows 10问题的讨论,所以我甚至复活了一个 XP 盒,但结果是相同的。 当我继续执行 DFUTEST.exe 的"PROGRAM EVM"时、我收到一条失败消息、似乎没有任何方法可以继续。  还有其他想法吗?

    我想我只需要获取另一个 EVM。 我现在的问题是导致这种情况发生的原因、以及如何避免重复。 ?

    此致

    开口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开口销、

    如果失败、请从一开始再尝试一次该过程。 如果不起作用、似乎固件更新失败可能使控制器变砖。

    这是我在这一特定 EVM 上首次看到此问题、但我将不要使用 Windows 11、因为该操作系统不支持 PurePath Studio。 Windows 10运行正常。 我还会拒绝 PPS 尝试提供的任何固件更新、并且在重新下载任何系数时会停止音频链。  

    我将私下与您联系、向您发送一份替换产品。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    再次感谢您的支持。 我同意失败的更新似乎扰乱了 EEPROM。 我刚才离开了系统。 将 再次尝试恢复过程,以防我错过了一些东西,让你知道我如何开始.

    此致

    开口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开口销、

    好的、让我知道会发生什么情况。

    此致、
    J·麦克弗森