This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:当 S/PDIF 输入没有信号时动态/静态

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1320253/pcm2903c-hissing-static-when-there-is-no-signal-from-s-pdif-in

器件型号:PCM2903C

你(们)好!

当连接到 PCM2903C 的 S/PDIF 连接没有音频播放时、我会收到嘶嘶声/静态信号。 从插座拔下 S/PDIF 连接后、我就开始听到嘶嘶声。 它几乎是立即发生的。 关闭音频源时也会发生同样的情况,导致中的 S/PDIF 没有输入指示灯信号。 对此、有什么可做的吗?

此致!

宇通客车

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于一些添加的背景、我使用 ALSA 与速率转换器和 softvol 插件来允许音量调节并在捕获音频时标准化为44.1kHz。 但是、即使没有转换、我看到当有某种 S/PDIF 输入时、PCM 输出全部为0 (正如预期的那样)。 但是,一旦卸下或关闭 S/PDIF,我就开始获得与嘶嘶声相对应的随机值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yutong:

    您的模拟输入是如何连接的? 当 SPDIF 数据断开时、器件会自动切换到模拟输入、这可能是因为拾取了噪声。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、这可能是问题所在。 模拟输入是左 NC、这就解释了为什么我会看到静止状态。 是否有任何方法可以覆盖此行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    擦除它。 我刚检查过、模拟输入已接地。 其他一些潜在原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yutong:

    作为参考、不能覆盖此行为。 您是否可以尝试将输入交流耦合到地? 噪声仍然可以穿透 GND、因此我们通常建议将输入信号交流耦合到 GND、而不是直接连接。 0.47uF 或任何其他类似尺寸的电容器也适用。  

     另外、您如何记录和监控该信号? 根据您的增益级、您可能只会听到来自高增益的噪声。

    此致、
    J·麦克弗森