This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:静音时、音频输入引脚是否可以通过电容器连接到 GND?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1319796/tpa3118d2-can-the-audio-input-pin-be-connected-to-gnd-via-a-capacitor-when-muted

器件型号:TPA3118D2

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPA3118D2并有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们正在考虑在 TPA3118D 的音频输入上使用晶体管实现静音电路。

当静音时、输入引脚通过直流切断电容器连接到 GND。

是否可以通过电容器将音频输入引脚(RINP、RINN、LINP 和 Linn)连接到 GND?

还是应该直接连接到 GND、如数据表的图36所示?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,信一

      图36使用用于 PBTL 检测、从而直接将 INPL/INNL 连接至地。  

      对于您的使用、通过直流块电容器将输入连接到 GND 是没有问题的、这是建议的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    感谢您的答复。

    我知道可以使用  、通过直流块电容器将输入连接到 GND、这是我们的建议。   

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,信 

      没问题。