This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5715:TAS5715在没有 MCLK 的情况下是否可以工作?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5715, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1320223/tas5715-will-the-tas5715-work-without-mclk

器件型号:TAS5715
主题中讨论的其他器件: TAS5825M

Hello 支持、

我们有相当数量的 TAS5715可用... 我们想用它作为一个从器件与16位, 44.1 KHz ,立体声 I2S 信号.  TAS5715是否可以在没有 MCLK 信号的情况下运行?

数据表中包含哪些内容?!

TAS5715会进行检查以验证 SCLK 是32fs、48fs 或64fs 的特定值。 DAP 仅× 1 μ F
FS LRCLK。 后续各节中显示了这些时钟与 SDIN 的时序关系。 时钟部分
使用 MCLK 或内部振荡器时钟(当 MCLK 不稳定、超出范围、 或不存在 )以生成
内部时钟(DCLK)以512倍的 PWM 开关频率运行。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Philipp

      恐怕 没有 MCLK TAS5715就无法正常工作。

       正如数据表所述、该器件内部确实有一个小振荡器。 但它主要用于检测外部时钟、并在外部时钟不稳定时保持一些内部数字电路工作。 但器件仍将处于故障状态、直到所有时钟恢复到数据表要求。

     如果我们不想提供 MCLK、我建议考虑使用 TAS5825M 器件。