我是一名政府项目的高级 DSP 工程师、我有兴趣在下一个设计中使用 TLV320AIC3254。 我以前在其他设计中使用过此器件、它棒极了。
我想在该设计中以高级方式使用 TLV320AIC3254。 对于该设计、我对以原始采样率 96000 然后使用 miniDSP 以28kHz 的载波频率执行正交混合、并通过滤波和抽取结果来提供
I2S 上的两个基带5kHz 宽采样流输出 9600赫兹 (注意抽取因子为10)左右通道。 左侧是同相流、右侧是正交流。
我第一次看到 PurePath 似乎表明这是可行的、我很高兴看到一个正交发生器、我看到了乘法器、我看到滤波器块、所有这些都表明这看起来是可行的。 不确定抽取率是10倍、但如果情况恶化、我可以在主机处理器上配置 I2S DMA、每10个样本跳一次。 我的问题是:
- TI 或其客户是否曾在 miniDSP 中进行过此通带至复基带转换?
- 如果是、任何指针、PurePath 代码甚至简单的建议。
- 如果没有、那么 在我投入大量时间尝试构建之前、您知道有没有任何显示停止器可以实现它。
这对您的 TLV320AIC3254 miniDSP 专家来说可能是一个很好的问题。 如果他有足够的经验,他应该知道这一点。 非常感谢任何指导。