This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5719EVM:SNR 无法满足数据表要求

Guru**** 2958420 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1320173/tas5719evm-snr-couldn-t-meet-the-datasheet

器件型号:TAS5719EVM
主题中讨论的其他器件:TAS5719

尊敬的:

一位客户使用 TAS5719EM 测试 SNR、测试耳机高于110uV 的本底输出噪声、SNR 为83dB。

测试条件如下:

1.连接12V 外部稳压器为 EVM 板供电、5V 稳压器为耳机供电。

2.首先连接主板的 ADC, 音频信号外部到 TAS5719,通过 I2C 配置 TAS5719,耳机输出正常。 然后将 I2S_DATA 连接到 GND、测试耳机的本底噪声、该噪声高于11uVrms。

3.耳机的增益是0dB 和6dB,输出噪底是相同的。

因此他无法获取数据表的目标。

我们是否有任何其他有关 EVM 测试的数据?  

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯林

    感谢您的提问。

    1.客户如何使用 AP 或其他测试仪测试本底噪声?

    2.客户确认了电源波形,是否有任何可能影响输出的振铃?

    3.can 客户对本底噪声执行 FFT、以查看其中是否有任何意外组件?

    塔克

    杰西