This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:扬声器线圈参数限制

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1320277/tpa3255-limits-on-speaker-coil-parameters

器件型号:TPA3255

您好!

目前使用 TPA3255板来驱动12英寸线圈(80转3mH .65欧姆直流电阻)。 TPA3255可以驱动的最大线圈电感是多少?

如果我使用较大的线圈、它是否会损坏 TPA3255或导致发热/降低功耗?

我想匹配2-4欧姆的数据表扬声器阻抗、但担心较高的电感可能会造成损坏。

由于 TPA3255对我们而言非常出色、因此任何指导都将非常有用。

谢谢!

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们没有任何关于最大线圈电感的规格、因为电感线圈不是我们设计 th 器件的典型应用、因此建议在 EVM 上测试此规格。 请注意注意器件的过流限制、并检查器件在启动和关闭时的行为、以查看预期行为是否适用于您的系统。 对于较大的线圈、 这将取决于磁芯损耗如何导致功率损耗和热效应。

    此致、
    路易斯