This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:最大输出电压

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1319266/pcm2912a-max-output-voltage

器件型号:PCM2912A

您好、团队成员:

我想估算此器件的最大输出电压摆幅。
根据数据表、输出电压指定如下。

如果我使用 VCCA=3.3V 并且 RL=10千欧、最大输出电压摆幅 0.66V 至2.64V、如下所示?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara-San、

    是的、您的理解是正确的。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff-San、

    感谢您的快速回复!
    但是、我的客户有另一个问题。

    如何通过 USB 接口控制此器件的 VOUT?

    数据表上显示5号功能单元用于控制模拟输出的音量。
    但是、我在数据表上找不到任何寄存器映射。

    我不习惯使用 USB 控制的设备、因此您能指导一下吗?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara-San、

    不幸的是、我并不十分熟悉 USB 协议、但它最终是 Windows 中的级别控制、如下所示:

    没有您可能期望的 I2C 控制或寄存器映射。 一切都通过 USB 通过主机进行控制。 该器件符合 USB 2.0类标准、无需驱动程序。 理论上、您可能设计的任何 USB 2.0驱动程序都可以控制该器件。

    希望这对您有所帮助、
    J·麦克弗森