This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789:PCM1789并行硬件控制模式

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1789

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1321139/pcm1789-pcm1789-parallel-hard-ware-control-mode

器件型号:PCM1789

尊敬的

    PCM1789 是 硬件模式, 如何连接对应于零1和零2的 A 和 B 硬件? 请查看 SCH?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    您应该 使用 寄存器 D22 (H16)。 请参阅数据表中的第27页、了解如何对其进行设置。 基本上、您应该使用此寄存器和位 Azro、如下所示。

    Azro: 零标志组合选择

    0组合 A:ZERO1 =左通道、ZERO2 =右通道(默认值)

    1组合 B:ZERO1 =左通道或右通道、ZERO2 =左通道和右通道

    就原理图而言、请对所有与 VCC1类似的电源电压使用去耦电容器(例如、您完全遗漏了 VCC2)。 如果可以的话、我还会使用更小的 PU/SPU PD 电阻器。  您可以参考 SBAU154中的用户指南原理图。  

    此致、

    阿拉什