This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4562:LM4562数据表中的奇数原理图

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1321134/lm4562-odd-schematic-in-lm4562-data-sheet

器件型号:LM4562

嗨、

第25页的 LM4562数据表(www.ti.com/.../lm4562)中的图113 "反相放大器"+Vcc 直流将被去耦电容器 C1和 C3阻断。 我认为这不是为了达到目的。 也许接地和+Vcc 交换。 Vee 的去耦电容器应该可以正常工作。

美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    回答正确、这并非有意为之、应交换接地和+Vcc。 Vee 的去耦电容器布置正确。

    我将提请团队注意这一点、以便我们能够纠正这一问题。

    谢谢。

    尼克