This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223:THD + N 问题

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1311659/tpa3223-thd-n-issue

器件型号:TPA3223

*测试条件:

(__LW_AT__1)通過直流電源向 DUT(NET_PVDD 和 NET_5VP)供電。

  (2) AMP 输出(CH_1和 CH_2)连接到负载(8 Ω)。

  (3)音频精密输出(GND)连接到 DUT_GND。

  (4)使用 Audio Precision (AP-525)进行测量。(包括 AUX-0025)

 

  我附上电路图、设备接线图和光绘文件。 请。 请参阅下面的:

  1. 电路图-1 (设备接线图).pdf
  2. 电路图-2 (设备电路图)_无 EMI Parts.pdf
  3. TPA3223 AMP PCB -底部 Side.pdf
  4. TPA3223 AMP PCB -顶部 Side.pdf


e2e.ti.com/.../Circuit-diagram_2D00_1-_2800_Equipment-wiring-diagram_2900_.pdfe2e.ti.com/.../TPA3223-AMP-PCB-_2D00_-Bottom-Side.pdfe2e.ti.com/.../TPA3223-AMP-PCB-_2D00_-Top-Side.pdfe2e.ti.com/.../Circuit-diagram_2D00_2-_2800_Equipment-wiring-diagram_29005F00_No-EMI-Parts.pdf

电流测量值显示 THD + N 明显位于整体高侧。 各种情况发生了变化,但尚未找到原因和解决办法。 更改条件如下:

  • BST 电容(C47、C48、C49:C50)、从33nF (EVM 电路板使用值)变为220nF (数据表使用值)。
  • 更改 PWM 帧:将 R65从10k (PWM=480kHz)更改为50k Ω(PWM=600kHz)。
  • 删除 AMP 输出的 EMI 部分:请参阅电路图-2 (设备电路图)_无 EMI Parts.pdf

    DUT (D 类 AMP)的 P.S.噪声:测量值约为130uV (AMP 增益20dB)。 IC 规格为100uV。 两者之间没有太大的差异。

上述变化的测量曲线类似于以下:

测量曲线:功率输出与 THD + N 间的关系

e2e.ti.com/.../POWER-OUTPUT-vs-THD_2B00_N-_2800_42V_2900_.pdf

2.另外 PVCC 的电压也从42V 调整到了12V(2V/39V/45V)。

   (A) PVCC = 12V、24V 和42V。   测量曲线:功率输出与 THD + N 间的关系

      

    e2e.ti.com/.../POWER-OUTPUT-vs-THD_2B00_N-_2800_12.24.42V_2900_.pdf

  (b) PVCC = 39V、42V 和45V。   测量曲线:功率输出与 THD + N 间的关系

     

   e2e.ti.com/.../POWER-OUTPUT-vs-THD_2B00_N-_2800_39.42.45V_2900_.pdf

但也会抑制失真。

 

您能给我一些改善这个问题的建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    您是否有 EVM 进行 第二次验证?

    它似乎没有问题在你的 sch,但不正常的 THD。

    如果您有 EVM、请在 EVM 中查看它、我将仔细检查您的 sch 和 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彭德拉·多尼

    抱歉。 我不使用 EVM。

    感谢您的帮助和确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    您是否可以使用1uF MLCC 来替代 EC3/EC4?

    此致、

    邓尼·彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,唐尼·彭

    抱歉、我在电路图中发现一个重复的器件位置号、因此我更新了电路图

    我按照您的方法(EC1~EC4从10U 更改为1U)、但它仍然没有改善问题。

    它仅更改低频的频率响应。

    感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    您是否可以 向我们捕获42V、3W 的 FFT 和输出波形?

    我想看看 频率谐波是什么原因造成的。

    此致、

    邓尼·彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 唐尼·彭

    测量波形和 FFT、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    似乎输出的  谐波分量过多、您能否更改输出滤波电感器再次检查?  

    例如、在 EVM 中使用相同的电感器器件型号。

    此致、

    邓尼·彭