This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:TAS5825M EVM

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, PUREPATH-CMBEVM, TAS5825M, TAS5825P, TAS5827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1321202/purepath-cmbevm-tas5825m-evm

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5825MTAS5825PTAS5827、TAS5805M

您好!

我是否也可以拥有 PurePath-CMBEVM 的原理图、布局和用户指南?

我想购买一个 TAS5825M (2.1选项) EVM、但找不到任何与此电路板相关的信息。

谢谢!

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    也可以在2.1配置中实际配置 TAS5825M、我们通常建议该板优于2.1板。

    AIP006G Schematic.pdf 

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduen4/tiduen4.pdf 是2.1电路板的参考设计文档

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,路易斯!

    我知道 TAS5825M EVM 的原理图(2.1选项)、 但我想了解  PurePath-CMBEVM 布局和用户指南 (如果有)、我询问了这些文档、因为我需要订购 PurePath-CMBEVM 和 TAS5825M EVM (2.1选项)、在购买之前、我想了解它的用途。

    再次感谢您!

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    没有 PurePath-CMB 用户指南、因为此板是使各种 TAS57XX/TAS58XX 器件正常工作的控制板、所以在 PPC3配置器件时或特定器件的用户指南中概述了所有相关步骤。 某些后续的器件是独立的、不需要 PurePath-CMBEVM、例如 TAS5805M/TAS5825P/TAS5827/TAS5822。

    此致、
    路易斯